请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 在 DP83867 PHY 中、我只想使用两对 MDI 端口、如 A 和 B (或镜像模式下的 C 和 D)
只能在10/100M 运行时将其连接到磁体/连接器。
是否有任何建议我必须对两个未使用的 MDI 模拟 I/O 端口执行什么操作?
数据表仅显示所有四个通道的接线、但如果仅使用其中的两个通道、则不提供任何提示。
在该论坛中、我看到了不同的答案、例如拉电阻器并使引脚保持开路。 但是、最佳做法是什么?
TI 方面是否有任何建议?