This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:缓慢上升电压时挂起

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/743159/dp83822i-hang-up-with-slow-voltage-ramp-up

器件型号:DP83822I

大家好、

在我的客户应用中、AVDD 斜升至1.3V、在斜升至3.3V 之前在该电压下停止一段时间。 PHY 可以通过 SMI 正常读出、不会报告故障、但无法建立链路。 他们可以看到、这会创建一个67Mhz 的 RX_CLK、但除此之外、似乎什么都不起作用。 PHY 的软复位和硬复位不会改变该行为。 要消除这种挂起、唯一的方法 是对 AVDD 进行下电上电。 您是否意识到这种行为? 除了 AVDD 之外、还有其他方法可以复位 PHY 以消除这种行为吗?

感谢你能抽出时间!

最好的雷加

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    不建议从基座电压斜升、这违反了器件的加电时序要求。

    循环供电可能是您的唯一解决方案、因为中电压条件可能会导致器件在不确定状态下启动、而无法通过复位器件来清除。

    此致、