This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:功能安全相关查询(ASIL-QM)

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187858/tcan1167-q1-functional-safety-related-query-asil-qm

器件型号:TCAN1167-Q1

您好!

我找到 了我们设计的 CAN FD SBC (具有 LDO 输出、睡眠模式和看门狗的 TCAN1167-Q1汽车 CAN FD 系统基础芯片数据表)。 我们需要实现 ASIL C 级产品。 但我只能从 TI 获得这款 ASIL QM 级产品。  

ASIL C 是否还有其他组件? (计划将其用于具有唤醒功能(待机/睡眠)的车辆诊断 CAN)

如果我使用此组件、我需要做些什么来在设计中实现 ASIL C?

谢谢你。

此致、

Karthick K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 我们仍在赶上昨天的美国假期、因此我们明天必须回到您的家。 感谢您的耐心等待。

    此致、
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthick

    TCAN1167器件本身不符合 ASIL 标准、但在设计时考虑了这些功能安全标准。 该器件的存储页面包含各种功能安全文档、有助于实现系统级 ASIL 等级。 由于此评级系统及其要求因系统而异、因此我 不太熟悉该流程。 您可能需要咨询内部项目负责人以了解有关的更多具体信息。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您在此处进行澄清。 我将咨询我的内部项目主管、并介绍此 TCAN1167-Q1的功能安全文档

    此致、

    Karthick K