请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E-EVM 尊敬的 TI 专家:
在评估 DP83TD510E-EVM 期间、SPE +和 Earth_CDN 线路意外连接、电阻约为1k Ω。 因此、我无法建立链路、也无法与 USB 通信。
您能否给我一些提示、说明在电路板上检查/测量的内容? 由于它没有显示为 USB 器件、因此很遗憾、我无法使用 USB2MDIO。
感谢您的提前响应、
Peter