请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 大家好、
对于 TCAN1043A、我看到使用15pF 电容对 RXD 进行了测试:
这适用于典型用例、您能不能帮助澄清应用中的最大可接受 CL_RXD 是多少?
谢谢、
David
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
对于 TCAN1043A、我看到使用15pF 电容对 RXD 进行了测试:
这适用于典型用例、您能不能帮助澄清应用中的最大可接受 CL_RXD 是多少?
谢谢、
David
尊敬的 David:
该电容包含在测试用例中、用于对信号线路上的任何布线电容进行建模。 在实际应用中包含此类电容器并不常见(不过串联电阻器相当常见)。 在布线长度特别长或电路板电容较高的设计中、系统设计人员可能需要考虑这将如何影响数字 CAN 信号。 由于数字信号的 CAN 相对较慢、因此在设计中很少需要首先考虑这一点。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Schott