This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:睡眠模式

Guru**** 633805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189935/tcan1043a-q1-sleep-mode

器件型号:TCAN1043A-Q1

上电后、是否有方法可以将该器件直接移至睡眠模式、而不是进入将 INH 驱动为高电平的待机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡纳瓦、

    遗憾的是、即使 EN 和 NSTB 都处于加电时使器件进入睡眠模式的状态、它仍将首先进入待机模式、然后立即转换至睡眠模式。  

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric Hackett、谢谢。

    只需清除、即使不存在 VCC 和 VIO (即 VCC < UVC 且 VIO < UVio)、INH 在上电后仍将为高电平(即仅 Vsup > UVsup)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、上电后处于待机模式的时间有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡纳瓦、

    是的、正确。 如果 EN 和 NSTB 引脚在加电后配置为睡眠模式、则器件应在 INH 置为有效后从待机模式~35us 转换为睡眠模式。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在 EVM 板中探测了 INH 和 Vsup。 INH 一直保持高电平、35美元后没有降低。

    在此设置中、仅连接了 Vsup、无 VIO 和 VCC。 此外、我还添加了 EN (低电平)和 NSTB (低电平)的跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡瓦纳

    您是否已将任何类型的下拉或负载连接到 INH? 请注意、INH 不会强拉至 GND。 它只能拉高至 VSUP 或为高阻抗。

    当 VCC 和/或 VIO 欠压时、无论 EN 和 NSTB 引脚的状态如何、器件均处于睡眠模式。 这使得 INH 具有高阻抗。 参考表8-4。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danny、不、我没有将任何下拉电阻连接到 INH 引脚。 我的观察结果与表8-4不匹配。 我认为加电后(如果 STB 和 EN 为低电平)、它将保持在待机模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erick、您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanava、

    当 TCAN1043A 首次上电(Vsup > UVsup)时、会设置内部唤醒请求标志、以防止器件直接进入睡眠模式。 要清除此标志、需要将器件置于正常模式(EN = NSTB =高电平)。 之后、器件可通过进入睡眠模式(EN =高电平、NSTB =低电平)进入睡眠模式。 在该状态下20us 至50us 后、将进入睡眠模式、INH 信号将移至高阻抗状态。  

    或者、如果收发器保持待机模式~4分钟、睡眠唤醒错误计时器(SWE)将超时、器件将自动切换到睡眠模式。  

    此致、
    Eric Schott