This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1104作为 Type-A x 2CH 的转接驱动器?

Guru**** 534295 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1104, TUSB1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192714/tusb1004-tusb1104-as-a-re-driver-for-type-a-x-2ch

器件型号:TUSB1004
主题中讨论的其他器件:TUSB1104

尊敬的技术支持团队:

我的理解如下
TUSB1004IRNQR⇒A 型 x 2通道
TUSB1104RNQT⇒Type-C x 1CH

■问题
我是否可以将 TUSB1104RNQT 用作 Type-A x 2CH 的转接驱动器?
此外、如果有任何其他差异、请告知我们。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    TUSB1104支持 Type-C 的 USB3.2 x2实施 不支持 USB-A 应用。

    如您所知、TUSB1004和 TUSB1104之间的区别在于类型连接器实现。

    此致、

    Josh