尊敬的 TI 专家:
在 DP83TD510E 的数据表中、我们可以看到、对于非本质安全型、50 Ω 与 Tx 串联、2千欧与 Rx 串联、然后将它们组合在一起。
我们不太理解为什么使用50欧姆串行来"终止" Tx (因为 Tx 驱动器的源阻抗太小、我们可以忽略它吗?) 并使用2千欧姆的 Rx。
如果有人能对此有所了解、我会很感激。 谢谢。
此致、
元辰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
在 DP83TD510E 的数据表中、我们可以看到、对于非本质安全型、50 Ω 与 Tx 串联、2千欧与 Rx 串联、然后将它们组合在一起。
我们不太理解为什么使用50欧姆串行来"终止" Tx (因为 Tx 驱动器的源阻抗太小、我们可以忽略它吗?) 并使用2千欧姆的 Rx。
如果有人能对此有所了解、我会很感激。 谢谢。
此致、
元辰
大家好、David
了解。 最后一个问题是、我们从数据表中看到 DP83TD510E 芯片在全双工模式下工作、为此我们采取的是同时执行发送和接收操作、我们假设 TX 和 Rx 处于相同的频率范围。 那么、如何实现完全耗尽模式? 如果像你们这样的 TI 专业专家能够更详细地解释背后的正文、或者指出我们可以参考的文档、我们将不胜感激。 (它是否在预定义的电压电平范围内完成?)
谢谢。
此致、
元辰