This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:总线 I/O 端口上的上拉/下拉电阻器

Guru**** 2504265 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928732/thvd1550-pull-up-down-resistors-on-bus-i-o-ports

器件型号:THVD1550

大家好、

这是此帖子的后续问题: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/852125/3151814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THVD1550#3151814

在这篇文章中、Max 提到上拉/下拉电阻器是用于故障安全偏置的可选电阻器。 但是、我的问题是 THVD1550已经具有 开路、短路和空闲总线失效防护功能。 我们是否仍然需要这些可选电阻器?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    THVD1550中集成的开路/短路/空闲失效防护的工作方式是将接收器"VIT"输入阈值稍微变为负值、这样0V 差分输入就可靠地高于"VIT+"(高电平输入)阈值并被报告为高电平。  这意味着、即使没有外部偏置电阻、收发器仍将支持失效防护功能(因为空闲/开路/短路情况会导致0V 输入条件)。  但是、由于该功能是接收器电路的内部功能、因此它不会影响总线上的其他节点。  如果这些其他节点也没有内部失效防护偏置、则可能仍需要通过外部电阻实现该偏置。

    最大