This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐5V 输入、一个输出为2.5V 600mA、另一个输出为1.0V 600mA、双输出功率芯片;

Guru**** 2503905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62410-Q1, LM26420-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928231/please-recommend-input-5v-one-output-is-2-5v-600ma-the-other-output-is-1-0v-600ma-dual-output-power-chip

主题中讨论的其他器件:TPS62410-Q1LM26420-Q1

设计

请推荐5V 输入、一个输出为2.5V 600mA、另一个输出为1.0V 600mA、双输出功率芯片;

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否了解一下 TPS62410-Q1、LM26420-Q1或 TPS5429x 器件?

    此致、

    Murthy