请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TG720R-Q1 您好、专家、
现在、我设计了一 个新的汽车网关、使用 DP83TG720R-Q1作为千兆位 PHY、并通过 RGMII 接口连接到 IFX Aurix TC39x MCU。
除了标准 RGMII 信号外、AURIX TC399 还需要一个称为 GREFCLK 的125MHz 参考时钟用于 RGMII 接口。 默认情况下、该时钟将生成晶体振荡器或由以太网 PHY 或开关生成(见下图)。
我注意到 DP83TG720R-Q1数据表中的 CLKOUT 引脚、它仅输出25MHz 参考时钟、因此无法在 Aurix TC39x 中用作 GREFCLK。
我找到了 一种替代方案、即使用同步以太网可以在链接时输出基于铜缆接收路径的125MHz 时钟、 DP83TG720R-Q1是否支持该功能? 我比较了其他 OEM 千兆 PHY、如 Marvell 和 Realteck、它们都支持此功能。
此外、您还能了解有关什么是同步以太网以及汽车中的相关应用的任何 TI 信息或学习材料、谢谢!