请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043A-Q1 大家好、
我对 TCAN1043A 无效超时有一个简短的问题。
如果收发器处于睡眠模式并在总线上接收到唤醒事件、则转换至待机模式。
如果 EN 和 NSTB 都保持低电平、收发器是否会保持待机模式以使 t_inactive 过期(3-5分钟)?
这意味着它会将 INH 保持在高电平3到5分钟?
定时器超时(3-5分钟)后、它将返回睡眠模式、INH 将再次变为低电平。
理解是否正确?
谢谢、
Muwei Zheng