请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90CP22 尊敬的:
客户使用 DS90CP22芯片作为1:2分离器、芯片的输入和输出端子均为 LVDS 电平。
我是否需要在输入和输出端子处端接电阻器? 如有必要、应连接多大的电阻?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Anna、
是的、需要一个端接电阻器。 LVDS 驱动器是电流源器件、需要使用一个电阻器将电流转换为电压。 电阻应靠近输入端放置。 请参见下图。
对于端接电阻器值、该器件比其他 LVDS 器件具有额外的驱动强度。 如果用75Ω Ω 端接线路、则输出摆幅将为365mV。 如果以100Ω Ω 端接线路、则输出摆幅将为400mV。 只需注意、端接电阻器应与走线/介质的特性阻抗相匹配。
此致、
Josh
尊敬的:
哪个文件是中的图表? 我在数据表中没有找到任何相关信息
您好、Anna、
我自己制作此图是为了展示端接电阻器的放置位置。
此致、
Josh