This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:RMII 从模式链路问题

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225107/dp83tc812r-q1-rmii-slave-mode-link-up-issue

器件型号:DP83TC812R-Q1

您好、团队成员:

您能告诉我在 RMII 从模式下运行的812的设计注意事项吗?

当从 SOC/AM62向 XI 馈送50MHz 参考时钟时、我们未能将其与链路伙伴建立链路、但是、一旦我们将参考时钟替换为25MHz 晶体到 XI&XO、我们便能够与链路伙伴建立稳定的链路。  另一个奇怪的情况是、根据数据表说明、xi=50MHz、clkout=50MHz 而不是25MHz。

参考时钟是唯一影响链路建立的变化。  

-加电序列检查无异常: VDDX, RESET_N, Wake

-检查硬件和寄存器读回的自举引脚: RX_D1上拉为2.49k Ω,其他自举引脚悬空

-断开 SMI 以避免软件冲突

-通信通道看起来很好,因为我们成功连接到25MHz 的晶振

- 50MHz 参考时钟占空比/上升/下降时间好、需要额外的时间来测试+-100ppm 范围内的时钟 ppm (它来自 AM62A)

提供一些有关此案例的指导。

此致

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否能够读取 寄存器0x648、0x45D、0x64A 和0x0000-0x001E 并在此处提供结果?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x1B-0x1F=0x00

    e2e.ti.com/.../Fail-link-up-ECU.txte2e.ti.com/.../good-link-up-ECU.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供这样一个有序的寄存器转储。 我想要查看一些额外的寄存器。 您是否认为您也可以提供 0x451、452和453?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看上一篇文章的附加,我上传所有寄存器转储

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    如何在原理图上配置 LED_1/GPIO_1和 CLKOUT/GPIO_2?  您能让客户尝试对寄存器0x045F=0x000F 和寄存器0x0453=0x0003进行编程吗?

    客户是否也能够确认50MHz 的 ppm 是否在+=100范围内?

    您认为他们还能提供原理图吗?

    此致、

    Melissa