This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:原理图检查、未使用的引脚

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213919/tcan4550-schematic-check-unused-pins

器件型号:TCAN4550

您好!  

    我的客户使用了附带原理图的 TCAN4550。 我认为这很好。 需要您的帮助来仔细检查是否有任何错误

   引脚2 (nWKRQ)和引脚3 (GPIO1)悬空、它们是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    感谢您向 E2E 介绍本视频。 反馈意见:

    • 我看到 WAKE 引脚直接连接到 VSUP、因此假设客户不会使用唤醒功能、是这样吗?
    • 这里是否使用 INH? 我没有看到它连接到任何其他东西。 如果未使用 R9517、则无需该接口。
    • 应为 OSC1添加一个串联电阻器的封装。
    • 如果未使用 GPIO1和 nWKRQ、可以将它们保持悬空状态。

    其他一切看起来都正常。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

       现在客户发现了 TCAN4550故障的异常电压波形、并与良好的 TCAN4550进行了比较。 任何错误寄存器配置是否可能导致这一问题? 附加了原理图(与上面的相同)和大尺寸波形。    

    e2e.ti.com/.../TCAN4550_2D00_-abnormal-waveform-on-CANL.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    发生故障的 TCAN4550器件的通信是否存在任何问题? 或者、此处只注意到不同电压电平下的故障结果吗?

    当 CAN 总线空闲一段时间时、CAN 线路的共模通常处于2.5V 标称电平和 GND 之间。 这是由于一个或多个收发器进入低功耗睡眠状态而其他器件保持工作状态所导致的。 有源收发器将总线偏置到2.5V、而睡眠模式器件将其弱偏置到地。 由于在此状态下没有通信(总线空闲)、因此不会影响任何有源信号或发射曲线。 总线再次激活后(任何 CAN 通信)、睡眠模式器件将被唤醒并有助于将总线偏置到2.5V。 这似乎就是图2后半部分所发生的情况。  

    如果我误解了此报告的任何内容、并且除了在 CANL 上观察到的预期中间总线电压之外还有任何更大的问题、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric。

        发生故障的 TCAN4550器件的通信是否存在任何问题?

    -------- 是的、 发生故障的 TCAN4550器件会导致通信问题。

    我手中没有 MCU 来控制 TCAN4550 EVM。是否有 办法 在不使用软件(或 SPI)控制(仅通过硬件控制)的情况下、通过我们的 TCAN4550 EVM 来检查有缺陷的 TCAN4550是否损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    您如何评估 TCAN4550? 这里是否涉及 MCU? 或者、在发生故障后、您是否没有 MCU 来测试发生故障的器件?

    发生故障的器件是否会阻止其他节点在总线上进行通信? 是否能够接收 CAN 通信? 是否有任何情况允许故障单元再次进行通信、例如 POR?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,ć

     很抱歉让您感到困惑。

     客户向我发送故障 TCAN4550后、我没有 MCU 来测试故障 TCAN4550。 我手头只有 TCAN4550 EVM。

    在客户系统中执行 POR 后、发生故障的 TCAN4550设备仍然无法通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    更换客户电路板上的 TCAN4550装置是否可以解决通信问题? 如果故障装置放置在正常工作的客户电路板上、通信故障是否会跟随收发器? 如果是、似乎我们应将其视为已损坏的商品箱。 如果是、您知道他们是否进行过 ESD 冲击等 EMI 测试? 如果是、请分享测试名称和使用的级别。 CAN 总线上是否放置了任何 ESD 二极管?  

    此致、

    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障装置出现通信故障。

    ESD 二极管不位于 CAN 总线上。 我被 CQE 团队申请 FA 分析。 如果有任何更新、将告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    感谢您的更新。 请告诉我们 CQE 团队的成果。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric

      CQE 团队测试后、 VI 测试步骤中没有出现 有缺陷的 TCAN4550异常。 看来有缺陷的 IC 应该是好的。

    为了帮助找出客户系统通信失败的可能原因、我将发送您的电子邮件、请求您的帮助以指导我如何找到原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    感谢您的跟进、我将暂时关闭此主题、因为它已下线。

    此致、

    Eric Hackett