请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1167-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1167EVM
大家好、
我们需要使用 TCAN1167EVM 板来验证 CAN DDC 芯片。 但在网站文档中有提供、但未提供 EVM 板订购详细信息、
获取这些详细信息需要帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们需要使用 TCAN1167EVM 板来验证 CAN DDC 芯片。 但在网站文档中有提供、但未提供 EVM 板订购详细信息、
获取这些详细信息需要帮助。
嗨、Gunasekar、
您可以在 数据表的硬件开发部分中找到订购 EVM 的详细信息。 请输入所需数量、然后继续结算。 您还可以通过 此处的分销商进行外部订购。
我还附上了EVM 用户手册作为参考。 请告诉我、如果我正确理解了您的问题、我还能提供哪些帮助。
此致、
插孔
您好、Jack、
这里我看到的是 TCAN1162,但我需要 TCAN1167。 TCAN1162没有 SPI 和看门狗。
嗨、Gunasekar、
它目前正在释放过程中。 我们将给出一个我们所知道的时间表。
谢谢。
插孔
谢谢。 任何替代选项都可用。
嗨、Gunasekar、
目前没有其他选择。 尽管 TCAN1167EVM 应在下周末公开发布。
此致、
插孔
嗨、Gunasekar、
感谢您的等待! 您正在查找的 EVM (TCAN1167EVM)现已在线购买。
此致、
插孔