This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:需要更高环境温度的解决方案!!

Guru**** 1869600 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1218130/max3232e-need-higher-ambient-temperature-solutions

器件型号:MAX3232E
主题中讨论的其他器件:TRS3232E-Q1

大家好、

我的客户设计室外 AP 应用。 其环境温度至少可高达95°C。

我们是否有具有更高 TA 规格的类似功能解决方案? 请提供建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    虽然额定环境温度低于95°C、但该器件可承受高达150°C 的结温而不会造成损坏。 话虽如此、由于此器件的环境温度为95°C、并且具有热阻特性、这可能会带来风险。

    借助汽车级和扩展保护 RS-232收发器、额定环境温度高达125C。 TRS3232E-Q1是一个示例、可为客户提供相同的功能。  

    要查找更多可满足客户需求的 RS-232收发器、请在 TI.com 上搜索 RS-232收发器并按工作温度范围进行筛选。

    此致、

    Eric Hackett