主题中讨论的其他器件:TCAN1051、 SN65HVDA1040A、TCAN1057A-Q1 、
我们的客户正在使用 TCAN1051DRQ1。
他们希望了解 TCAN1051DRQ1和 SN65HVDA1040AQDRQ1之间的差异以及它是否可以被视为直接替代产品。
请告知我们。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户正在使用 TCAN1051DRQ1。
他们希望了解 TCAN1051DRQ1和 SN65HVDA1040AQDRQ1之间的差异以及它是否可以被视为直接替代产品。
请告知我们。
此致、
大家好、Kuras、
SN65HVDA1040A 是一款旧得多的器件、在支持的数据速率、总线故障保护、IO 支持(无 IO 引脚选项)和 ESD 方面、无法提供与 TCAN1051相同的性能。 这些器件的模式选项也不同(待机模式与静音模式)。 如果您正在寻找 TCAN1051的替代器件、我会推荐较新的 TCAN1057A。 此器件旨在替代 TCAN1051、提供更高的数据速率支持、相同的模式选项和引脚排列、以及类似的总线故障和 ESD 性能(尽管仍略低于 TCAN1051)。
用于替代 TCAN1051DRQ1的完整器件型号应为 TCAN1057ADRQ1。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Eric Schott
您好、Kura、
很抱歉耽误你的时间。 下面提供了比较表。
e2e.ti.com/.../TCAN1057_2D00_TCAN1051_2D00_HVDA1040A.xlsx
此致、
Eric Schott
埃里克-圣
感谢您的比较表。
我们收到了客户的新问题。
请告知我们以下信息。
【查询】
请告知我们有关 SN65HVDA1040AQDRQ1引脚5的信息。
引脚5具有一个被称为 SPLIT 的功能。
是否可以将引脚5连接到 Vcc?
我们推荐使用 TCAN1057作为 TCAN1051的替代器件、但由于传输问题、他们还希望考虑使用 SN65HVDA1040AQDRQ1。
TCAN1051的引脚5为 NC 或 VCC、其电路连接引脚5至 VCC。
此致、
库拉
Kura、
SPLIT 引脚用作 SN65HVDA1040A-Q1的稳定输出。 对于 TCAN1057A-Q1、这个为 NC。 这就是为什么较新的 TCAN1057A-Q1与较旧的设计兼容、但较新的设计不一定与 SN65HVDA1040A-Q1向后兼容。
SPLIT 引脚的标称值为 VCC/2的 CAN 共模电压。
我强烈建议您的客户继续使用较新的 TCAN 器件。
此致!
Danny