Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1
大家好、
我们需要了解功耗 CAN SBC (TCAN1167-Q1)。 它可以具有内部 LDO、因此似乎它会消耗更多的功率。 以下是我们的电路输入。 请让我们知道如何计算 CAN SBC 在典型值和最大值下的功率损耗。 还提供了一个可计算的变形物
VSUP -典型值为12V、mA - 18V 和 Vccout、我们不在外部使用。 假设50%占主导地位&隐性

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1
大家好、
我们需要了解功耗 CAN SBC (TCAN1167-Q1)。 它可以具有内部 LDO、因此似乎它会消耗更多的功率。 以下是我们的电路输入。 请让我们知道如何计算 CAN SBC 在典型值和最大值下的功率损耗。 还提供了一个可计算的变形物
VSUP -典型值为12V、mA - 18V 和 Vccout、我们不在外部使用。 假设50%占主导地位&隐性

尊敬的 Gunasekar:
TCAN1167中5V LDO 的最大电流为100mA。 LDO 的功率额外功率耗散将取决于 Vsup 处的电源电压。 达到5V 的压降乘以从 LDO 汲取的电流将导致 LDO 的功率耗散。
请参阅如下所示的 E2E 博文、详细了解如何计算有源 CAN 收发器的功率要求。 请注意、收发器所需的电流也将来自 LDO (与100mA 规格分离)、因此该电流还需要乘以从 Vsup 到5V 的压降。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/246035/wattage-requirements-for-can-bus-terminating-resistor-with-sn65hvd233?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65HVD255
请告诉我您还有什么其他问题、如果链接帖子中有任何内容、我可以帮助您详细说明。
此致、
Eric Schott
您好、Eric、
感谢您的答复。 它会很有帮助。
此外、我们还需要 TCAN1167的 IBIS 模型来对 SPI 线路进行 SI 仿真。 请确认 IBIS 模型的可用性
尊敬的 Gunasekar:
有关 TCAN1167的 IBIS 模型的信息、请参阅链接的 E2E 文章。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1215183/tcan1167-q1-request-for-ibis-model-for-tcan1167dmtrq1
此致、
Eric Schott