This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:SN65DSI86-Q1:色调问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1205661/sn65dsi86-q1-sn65dsi86-q1-color-tone-problem

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好、TI。


我有 一个问题、即输入和输出之间的色调不同。

在0x3C 中使用色条图形时、工作正常。

是否有交换 RGB 的设置或模式?

是否存在任何其他交换 MSB/LSB 的可能性?

**作为一个前提。

当然、设置方法使用在以下文件中创建的命令脚本。

(e2e.ti.com/.../faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-register...Read 了解 详情。)

并假设输入视频数据正常。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否发送 RGB666和 RGB888? 请参阅 数据表的8.4.4.4 DSI 像素流数据包、以确保像素以正确的顺序发送。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    颜色音问题已清除。
    它是 RGB888。 我期待的是第7位[0],但在某处它被交换为第1位[1:0][7:2]非意图。我通过匹配输入数据解决了它。

    还有一个问题。

    出现了失准现象。
    (它与颜色问题同时发生、但我已经取消了它的优先级。)

    输出输入800x480图像数据、但它会移动160像素。
    请参阅随附的图像。

    在0x3C 中输出色条时、对齐会很好。


    发生什么事了?
    顶部位置似乎只发生了漂移、
    可以通过寄存器设置来解决它吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正确地对 DSI86寄存器进行了编程、以符合电池板要求? 请使用此链接中的电子表格生成 DSI86寄存器编程值 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers。我怀疑水平消隐未正确编程。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个器件输入的像素数据不正确。
    因此、SN65DSI86没问题。
    我很抱歉浪费你的时间。

    我的所有问题都已解决。

    感谢你的帮助。