主题中讨论的其他器件:TPS3704-Q1、
您好、专家!
我们收到了一位已知客户的这份报告、请您提供帮助:
下面附上了接口的简单方框图。 我们将合并监控电路和 CAN SBC 的两个复位输入、进一步将其连接到微控制器复位。
如果我们从监控电路获得 RESET 低电平、CAN SBC 的 nrst (双向)也会由于其互连而变为低电平。 如果以这种方式连接、由于低电平复位已完成、CAN SBC 将进入睡眠模式(TXD 和 RXD 将保持低电平)。 通过 CAN 总线的数据传输已停止。 这将禁用使能信号到电压稳压器块。 从而导致整个单元被禁用。
为了避免这种情况、我们可以在两个复位信号之间添加哪种电路?
基于该信号、我们可以停止到 nrst 引脚的信号输入、从而禁用 CAN 总线事务。 可用于重试选项
在本案例中、我们计划单独使用来自 CAN SBC 的 nrst 信号作为输出。 不需要双向运行。
向 CAN SBC 添加我们可以避免反向流量的哪一个块、以提供您的建议。
此致、
阿奇·A·阿奇