This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:EMC &从 FPD-Link III 迁移到 V3Link 时的 EMI 差异

Guru**** 2036780 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204480/tser953-emc-emi-differences-when-moving-from-fpd-link-iii-to-v3link

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

团队、

从 FPD-Link III (DS90UB953/DS90UB954)迁移到 V3Link (TSER953/TDES954)时、是否有必要进行新的 EMI/EMC 测量和鉴定?

假设所有外部元件、PCB 和电缆保持不变、只有 IC 会改变。

假设 FPD-Link III 和 V3Link 彼此不兼容、因此需要存在某种技术差异。
不过、产品说明书未显示任何差异。

谢谢