This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:电源序列

Guru**** 612015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1228811/tcan1462-q1-power-supply-sequence

器件型号:TCAN1462-Q1

VIO 电源通电后、是否可以为 VCC (5V 标称电源)供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    TCAN1462没有特殊的电源序列要求、因此可以以任何顺序或组合提供 Vcc 和 Vio。 只有同时施加两个电源后、器件才能够在正常模式下运行。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 很高兴知道。