This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1EVM:制造期间、V3Link 的配置寄存器会锁定

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234896/ds90ub953a-q1evm-lock-in-configuration-registers-during-manufacture-for-v3link

器件型号:DS90UB953A-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TSER953

我们希望一次性配置 DS90UB953/4、或者更可能的是 TSER953/4、然后我们的系统会将链路视为转置、并忽略 V3link/FPD 器件的存在!

每次上电时需要重新配置似乎很奇怪、我是否缺少一些锁定/设置功能?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    这些器件没有用于存储配置信息的非易失性存储器、因此它们需要在每次上电时进行配置、并且没有其他替代方法可以解决此问题  

    此致、

    Casey