This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:可以将多个器件连接到主机处理器形式的同一 MDIO 和 MDC 线路上。

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243785/dp83tc812r-q1-can-maultiple-device-be-connected-on-same-mdio-and-mdc-line-form-host-processor

器件型号:DP83TC812R-Q1

大家好、

我想连接多个 DP83TC812R-Q1 、并与主机处理器的同一 MDIO 和 MDC 线路相连。 如果是、则需要谨慎处理、以及如何从主机端进行寻址。

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    这是可能的。  在具有使用同一 MDIO-MDC 总线的多个 PHY 的系统中、必须在 MDIO 线路上使用单个上拉电阻器。 kΩ kΩ 2.2k Ω 和9k Ω 之间的电阻器。

    您必须将 PHY 设置为不同的地址。  有关如何执行此操作的数据表、请参阅第8.5.3节"PHY 地址配置"。

    此致、

    梅利萨