This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:TUSB1004支持 Type C 纯 USB 功能

Guru**** 1779250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1104, TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242593/tusb1004-tusb1004-supports-type-c-pure-usb-function

器件型号:TUSB1004
主题中讨论的其他器件: TUSB1104TUSB1044

尊敬的 David:  

向客户推荐了 TUSB1104、但如果 他们不需要 USB3.2 Gen2 x2并仅具有 USB 3.2 Gen2 x1 Type-C 功能、并询问他们是否可以 在此应用中使用 TUSB1004 (如果他们只有 USB 3.2 Gen2 (10Gbps) Type C 功能而没有 DP 交替模式)? 谢谢你。

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    他们仍可以将 TUSB1104用于 USB3.2 Gen 2 x 1。  TUSB1104将自动检测接口是否在 USB 3.2 x2或 x1下运行。 如果确定 USB 接口在 USB 3.2 x1下运行、它会禁用未使用的通道以节省电力。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    TUSB1104是否是拼写错误? 您是说 他们仍可以将 TUSB1004用于 USB3.2 Gen 2 x 1? 他们请求 TUSB1004 用于 USB3.2 Gen 2 x 1。

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    TUSB1004具有两个独立通道、旨在支持两个 USB3.2 Type-A 连接器。 它不是为 USB Type-C 而设计的。

    TUSB1104支持 Type-C Gen 3.2 x 2或 x 1。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是否有办法让 TUSB1004在技术上适用于 Type-C? 客户 希望使用 TUSB1004来匹配其采购策略。  

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    USB 主机是有一对 SSTX/SSRX 还是两对 SSTX/SSRX?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    USB 主机有两对 SSTX/SSRX、如下所示。

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    从方框图来看、这是支持 USB3.2 x 2的 USB 主机吗? 如果是这种情况、我将不使用 TUSB1004、因为 TUSB1004有两个独立的状态机。  如果链路在 USB3.2 x2下运行并进入低功耗状态(U1、U2或 U3)、则一个状态机将卡在低功耗状态。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、主机可以支持 USB3.2第2代 x2。

    因此、不建议在 TUSB1004中为该应用进行设计、对吧?

    我们还有另一种想法:我们可以在 TUSB1044中在 C 型中进行设计吗?

    如以下设计所示、将 USB PD 更改为 CC 逻辑、并为 SBU 信号保持连接状态。 TUSB1044仅支持 USB3吗?

    此致、

    兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰迪

    是的、在本例中他们可以使用 TUSB1044。

    谢谢

    大卫