This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1454:最小值 禁用终端电阻时的接收器输入阻抗

Guru**** 1472265 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252235/thvd1454-min-receiver-input-impedance-when-termination-resister-disable

器件型号:THVD1454

您好支持团队:

您可提供 最小值。 禁用终端电阻时的接收器输入阻抗? 数据表9.2.1.3似乎 THVD1454具有1/8 UL、这看起来显示>96k Ω、但我可以在数据表上找到任何规格。

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1454实际上具有1/8的单位负载。 这已由第6.7节中的 II 规范确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    除了克莱门斯的评论...

    THVD1454是1/8单位负载、阻抗大于96k Ω、支持多达256个总线节点。 这显示在特性部分下方的第一页以及您在9.2.1.3中列出的部分。

    我认为、通过检查数据表电气规格中的总线输入电流规格可以进一步了解这一点。  

    观察 Vi = 12V (最大比值)时的最大输入电流、负载似乎是 V/I = R=12V/110uA = 109.09kohm < 96kohm。  

    此致、

    泰勒