This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:反向通道波形测量方法

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: TDES960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252193/tdes960-back-channel-waveform-measurement-method

器件型号:TDES960

大家好!

我对 TDES960有疑问。

数据表显示了反向通道输出波形(图6-12)。是否可以测量此值?
如果可能、请告诉我如何操作。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuji:  

    在工作模式下、无法仅捕获反向通道输出波形、因为它叠加在正向通道上。 从技术上讲、您可以解开串行器挂钩并看到 BC 波形、但随后未端接。  

    一般来说、我们建议在任何场景中都不需要测量/表征反向通道信号;因为数据表中没有任何需要满足反向通道规格的系统规格。  

    此致、  

    洛根