请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD2E001 您好!
能否将 NC 引脚连接到 IO2引脚以实现 直通布线?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
能否将 NC 引脚连接到 IO2引脚以实现 直通布线?
此致
尊敬的秀真:
是的、您可以将 NC 引脚连接到 IO2引脚。 NC 引脚没有内部连接、因此可以以最方便的方式进行布线、以适合您的布局。 请参阅此相关论坛主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/391012/tpd2e001---n-c-pins-independent-routing-io1--nc5-io2--nc2
此致、
麦肯齐·艾克
尊敬的 McKenzie:
您的回答对我帮助很大。 我在正确设计它时一直遇到问题。 我将阅读您介绍过的论坛。
谢谢、此致、
泽田秀昌