This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1167-Q1:WAKE 引脚的反向电压能力和绝对最大额定值。

Guru**** 2188815 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1167-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1252635/tcan1167-q1-reverese-voltage-capability-and-absolute-maximum-rating-of-wake-pin

器件型号:TCAN1167-Q1

在我们的设计中、汽车应用的唤醒引脚与电池连接。 我们需要了解 TCAN1167中的 WAKE 引脚是否能够根据 ISO 7637-2标准提供反向电压和过压瞬变。 还为 TCAN1167-Q1 IC 提供 WAKE 引脚的绝对最大额定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhan,

    感谢您指出这一点、它实际上是一个需要修复的数据表错误。 WAKE 引脚的绝对最大额定值为:

    ISO 7637-2额定值为:

    如果您有任何其他问题、敬请告知、我们将努力在数据表中进行更新。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 以上信息对我们来说是足够的。