请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1
您好!
在我的设置中、我使用 DS90UB953-Q1和 DS90UB960-Q1。
当视频从953传输到960时、我可以看到960寄存器上的线数为0x73、0x74、线通道为0x75、0x76。
视频停止后、960时的寄存器0x73、0x74、0x75和0x76仍显示相同的线数和线通道。
为什么当没有视频时寄存器不会复位。
Br
什穆埃尔