This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:100Base-TX 兼容性测试

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1264014/dp83848q-q1-100base-tx-compliance-test

器件型号:DP83848Q-Q1

大家好、

我们的客户发现了有关 DP83848Q-Q1上的100BASE-TX 合规性测试的主题、他们认为 BIST 可用于合规性测试。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1234828/dp83848q-q1-dp83848q-q1

但我无法在数据表中找到针对 DP83848Q-Q1使用 BIST 进行合规性测试的方法。 是这样吗?
此外、DP83848Q-Q1是否有任何方法可以输出波形以进行100BASE-TX 符合性测试?

此致、
莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita:

    合规性测试不需要 BIST。 对于100Base-TX 测试、只需强制器件进入100Mbps 模式以生成 MLT 空闲符号、且测试范围将提取所需模式。 这可以在寄存器0x0000中通过将第12位设置为0并将第13位设置为1来实现。  

    谢谢。

    大卫