嘿 FPD-Link 团队、
我有一位客户 正在评估 DS90UB960-Q1、我们希望从您的团队那里获得一些指导、了解在 使用 UB960 <--> 4xUB953评估 FPD-Link III 双绞线与同轴电缆时应考虑的事项:
- 对于双绞线与同轴电缆之间的权衡取舍以及二者的优缺点、您有什么建议或信息吗?
- 目前有一个采用 UB953/UB960为 PoC 设计的电路板;通过修改设计来测试双绞线设置、需要涉及哪些方面?
非常感谢您提供任何建议或资源!
此致、
马特·卡尔沃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 FPD-Link 团队、
我有一位客户 正在评估 DS90UB960-Q1、我们希望从您的团队那里获得一些指导、了解在 使用 UB960 <--> 4xUB953评估 FPD-Link III 双绞线与同轴电缆时应考虑的事项:
非常感谢您提供任何建议或资源!
此致、
马特·卡尔沃
您好、Matt、
问题1:关于双绞线与同轴电缆之间的权衡、以及二者的优缺点、您有什么建议或信息吗?
Q2:目前有一个设计用于带有 UB953/UB960的 PoC 的电路板;修改设计以测试双绞线设置会涉及什么?
此致、
安东尼
您好、Matt、
客户在理论上不可能采用 PoC 设计的 PCB 并将其用于 STP 设计。 如果客户希望使用 STP 而不是 PoC、则需要按照数据表中的 STP 典型应用图重新设计其电路板。 大多数 PoC 设计的 PCB 在 STP 设计的 PCB 中保持不变。
客户无法仅重复使用他们的 PoC 设计的 PCB 的主要原因是、使用 STP 设计时、您不再需要使用50欧姆电阻器端接 N 布线。 相反、您将通过 PoC 滤波器发送 N 布线、就像在 PoC 设计中使用 P 布线一样。
我希望这对您有所帮助。
此致、
安东尼