This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:954的 MIPI 输出错误

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1266093/ds90ub954-q1evm-mipi-output-of-954-incorrect

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

您好、TI-support、

我正在使用一个2线 MIPI 图像传感器、该传感器通过 DS90UB953连接到自设计串行器 PCB。 953连接到 DS90UB954-EVM。  

成像仪配置启用将传输到串行器的 MIPI 信号作为输入信号、请参阅以下图片:

CH1黄色:MIPI D0_N (单端)

CH2红色:   MIPI D1_N (单端)

CH 3蓝色:  MIPI clk (差动探头)

 954的输出信号不正确:

CH1黄色:MIPI D0_N (单端)

CH2红色:   MIPI D1_N (单端)

CH 3蓝色:  MIPI clk (单端)

还请查找954和953的寄存器转储:

e2e.ti.com/.../953_5F00_transmit.txte2e.ti.com/.../954_5F00_transmit.txt

感谢您的反馈。

此致、

斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略或删除此问题。 测量设置中存在错误。

    谢谢。

    斗山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dusan 的反馈。 我将关闭主题帖。