Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041EVM, TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、TUSB8041EVM
大家好、对不起我的英语差。
我使用 TUSB8041进行 Type-C 底座设计, Type-C 端口转换为 HDMI+USB 3.0( x4端口)+RJ45 100M 网络端口。
4个 USB 3.0端口+1 RJ45 100 M 网络端口我使用2个 TUSB8041芯片。
坞站设计方案为:VL171+TUSB8041 (x2)+CS5261+SR900AI。
使用 Type-C 插座接口。 USB3.0接口使用 Type-A 母接口、
VL171是一个 C 型接口双向换向器芯片
TUSB8041是 USB3.0集线器芯片、两个芯片进行了级联。 芯片 A 使用3个下行 USB3.0端口、另1个下行 USB3.0端口连接到芯片 B 的上行端口。芯片 B 仅使用1个下行 USB2.0端口连接到网络端口芯片 SR900AI。
CS5261是一款双线制 DP 转 HDMI 芯片。 (正常显示 HDMI 功能)
SR900AI 是一款 USB2.0转网络转换芯片(尚不可用)。
目前的情况是计算机可以识别2个超高速 USB 集线器。 (如图所示)然而、所有4型 A USB 接口都无法使用、计算机无法识别任何 USB 闪存驱动器或其他 USB 设备。 随附的 pdf 文件是坞站原理图、请帮助我找出不正确的地方。谢谢
e2e.ti.com/.../USB_2D00_C_5F00_Dock_5F00_PCB.pdf