This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550EVM:通电指示器

Guru**** 2589105 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1269452/tcan4550evm-power-on-indicator

器件型号:TCAN4550EVM

您好!  

我正在尝试通过将  输入为6V 的 J9上的 VBAT 引脚连接到来为 tcan4550evm 供电、但我不确定板是否通电、因为没有 LED 亮起。 我最终是在尝试从 awr1432 SPI 端口发送信号并在 TCAN 上接收它们、但我的软件尚未准备好。  

我是否正确地为 TCAN 供电? 如何检查器件是否打开?  

此致!

布会扬  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuiyan:

    TCAN4550EVM 包含一个 LDO、数据可提供一个本地5V 电源、由 LED 使用该电源来指示电路板上可用的电源。 当 Vsup 正确供电时、应打开 Vsup 的 LED。  

    请确保您向电路板申请的6V 出现在 LDO (U2)的 VIN 输入上。 您可以通过探测 J8以确保 Vsup 轨通电、并通过探测 C1或 C2来检查这一点、这些都是 LDO 的电容器。 请查看 用户指南第13页上的 EVM 原理图 、以了解应为哪些元件供电。 我还建议检查并确保分流电阻器和滤波电感器等所有串联元件均已组装在电路板上-请务必查看 EVM 的背面。  

    此致、  
    埃里克·肖特