This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:检查 DS90UB960和 DS90UB913的正确配置

Guru**** 1536860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1258371/ds90ub960-q1-checking-the-proper-configuration-of-ds90ub960-along-with-ds90ub913

器件型号:DS90UB960-Q1

您好 TI

一位客户使用 TI SerDes 并使用摄像头开发了基于 NXP i.MX8QuadMax 的环视监控器系统、

但包含串行器的摄像头模块已经是大规模生产的汽车中使用的一个模型了、所以很难对其进行修改、

我们希望检查解串器和 i.MX 8QM 是否正确传输了视频数据。

系统配置如下图所示、

如最右侧的显示屏所示、视频来自摄像头、整个画面以绿色和蓝色显示。

他们声称通过 DS90UB960传入的数据与 UV 反相。

DS90UB960上是否有设置可以更改 UV 数据的顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定从 DS90UB913串行器进行了什么配置。  

    我是否可以让客户提供 DS90UB913和960配置的详细信息? 正如我听说的、他们只将 RAW8位设置为获取这样的数据流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    客户能否提供960和913的完整寄存器转储?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    谢谢你的友好回答。 我正在等待客户响应。 我们会回来给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    当然、让我知道客户何时做出回应。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas。

    客户尝试首先捕获960的寄存器值。 但由于角色限制、他们没有尝试捕捉913器件。

    您能否检查下面捕获的 DS90UB960寄存器?

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
    00: 7a 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ff    z.?@??.???zz??..
    10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 0a d7 61 a0 00 04 02    ?.......???a?.??
    20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .?..............
    30: 00 00 01 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..???...........
    40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 38 c0 02 00    .?q?.. ....?8??.
    50: 00 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00    ........X.......
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88    .............???
    70: de ec e4 00 00 00 00 c5 00 01 00 00 e0 00 00 00    ???....?.?..?...
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    a0: 00 00 00 00 00 1b 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .....?..........
    b0: 1c 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00    ?:??%.?..3?t?...
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 43 94 2f 60 f2 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00    .C?/`?.?........
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB960..........
    

    如果需要 DS90UB913的值、请告诉我、我会再提出要求。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很抱歉由于 E2E 维护造成响应延迟。

    我从寄存器0x4D 看到960没有通过或锁定、而在寄存器0x4E 中看到未检测到 FPD-Link III 输入时钟。 客户是否可以在器件运行时重新捕获寄存器转储?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时支持。

    我会在运行期间捕获到寄存器转储来给您回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack、让我知道客户何时重新捕获寄存器转储。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    客户在摄像头运行期间向我们发送了 DS960的寄存器值、如下所示。

    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f           0123456789abcdef
    00: 7a 00 1e 40 d0 01 00 fe 1c 10 7a 7a 0f 09 00 ff    z.?@??.???zz??..
    10: 91 00 00 00 00 00 00 00 01 0a d7 61 a0 00 04 02    ?.......???a?.??
    20: 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .?..............
    30: 00 00 01 03 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ..????..........
    40: 00 a9 71 01 00 00 20 00 00 00 00 12 38 c3 04 25    .?q?.. ....?8??%
    50: 20 00 00 00 00 00 00 00 58 00 00 b0 00 00 00 00     .......X..?....
    60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7f aa 88    .............???
    70: de ec e4 02 d0 0a 00 c5 00 01 00 00 e0 00 00 00    ??????.?.?..?...
    80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    90: 01 88 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ??..............
    a0: 00 00 00 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    .....?..........
    b0: 1c 3a 14 08 25 00 18 00 ff 33 83 74 80 00 00 00    ?:??%.?..3?t?...
    c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    d0: 00 43 94 07 60 f2 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00    .C??`?.?........
    e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
    f0: 5f 55 42 39 36 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    _UB960..........
    root@imx8qmmek:~#
    

    请检查 DS960设置是否正确。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    请允许~1个星期给我审查。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    您能否确认客户通过 DIN[0]将 RAW8数据传输到913? 他们希望数据由960Registered转换为 YUV422 8位。 他们是否需要720x1280的分辨率? 这些是我在寄存器0x70、0x73-0x76和0x7C 中看到的设置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯

    它们无法访问"传感器"和913器件。 因此、它们确实有足够的数据。

    我将要求他们检查传感器和913侧。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我目前的理论是,其中一个设置可能是不正确的,显示异常,因为不正确的视频格式转换或分辨率。 请告诉我他们是否能够检查这些设置。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢卡斯  

    让我在下面向您提供最新信息。

    *连接 btw 传感器和913

    我询问了传感器并行数据和913之间的连接配置、但是我再次确认、因为我收到的是没有传输到913的答案。
    他们表示目前以 RAW10模式从913传输到960、
    和摄像头1、2、3、4分别从 RIN+/RIN-连接到 RIN3+/RIN3-。

    *在960侧转换为 YUV422 8位

    它们从913接收到960以 raw10数据类型的形式接收 YCbCr422 8位数据、并作为 YUV 接收、而且希望以 UYVY 的形式接收这些数据。

     

    *分辨率  

    他们知道他们以1280 (宽度) x 720 (高度)的分辨率接收图像数据。

     

    请说明调整,因为我会返回给你关于 DIN[7]~DI[0]在 RAW8数据连接913中的更新。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于今天是美国公共假日、我们将在明天继续此主题的活动。 感谢您的耐心等待。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    祝您的假期愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我现在对这一问题进行研究,并会由委员会成员作答。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    很遗憾、没有用于更改 YUV 数据顺序的寄存器设置、但我需要在内部检查订购内容是 YUYV 还是 UYVY。 我将在周五回复您。

    请联系我、了解913上的哪些 DIN 引脚接收 RAW8数据。 客户说"没有转接至913"是没有道理的、因为需要某种器件来传输数据、913本身无法创建数据模式。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    遗憾的是、使用960无法更改 YUV 数据排序。 假设913接收到的数据没有问题、客户需要使用处理器重新排序 YUV 数据。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas。

    感谢您的亲切回答和澄清。

    我会通知客户从处理器端操控 YUV 数据订单。 谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将结束此主题帖。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lucas。

    感谢您的支持。

    对图像传感器和913边的说明似乎需要很长时间。

    如果客户回复我们关于 DIN 引脚上的图像感应数据订单、我将重新提交一个新的 TT。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    听起来不错、如果客户回答 DIN 引脚、您可以打开新的 TT。

    此致!

    卢卡斯