请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVP5150 如果不使用晶体、而使用振荡器、那么振荡器电压是多少?
您是否使用模拟1.8V、数字1.8V 或3.3V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果不使用晶体、而使用振荡器、那么振荡器电压是多少?
您是否使用模拟1.8V、数字1.8V 或3.3V?
您好!
以下是数据表中指定的值。

我想说的是、我对振荡器用1.8V 的模拟电压、如果振荡器输出高电平是 Vdd 的90%、低电平是 Vdd 的10%、那就更好了。