请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDES960 您好!
我的客户希望使用具有3.3V 上拉电阻的 INTB 和具有1.8V 上拉电阻的 I2C。
数据表建议将 IO 电压设置为 I2C 电压、即1.8V。
如果 IO 电压设置为1.8V、在 INTB 引脚上施加3.3V 上拉电阻是否可以接受?
此致、
小畑聪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户希望使用具有3.3V 上拉电阻的 INTB 和具有1.8V 上拉电阻的 I2C。
数据表建议将 IO 电压设置为 I2C 电压、即1.8V。
如果 IO 电压设置为1.8V、在 INTB 引脚上施加3.3V 上拉电阻是否可以接受?
此致、
小畑聪
尊敬的 Obata:
不建议这样做。 我们需要匹配 GPIO、I2C 和 INTB 的 VDDIO 电压。
格伦