This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:连接到 Avago AFBR-5972Z 的接口

Guru**** 2506365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1272386/dp83822if-interface-to-avago-afbr-5972z

器件型号:DP83822IF

您好!

我想将 DP83822IF 与 Avago AFBR-5972Z 一起使用。  

我看到 Avago 有一条说明、显示如何连接 Micrel KSZ8041FTL: https://www.farnell.com/datasheets/1870313.pdf  page 5

它看起来与 DP83822IF 数据表中的图大不相同。

您能帮助吗?

谢谢。

G·诺里斯

应用材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    我看到连接到更靠近 Avago 光纤收发器的电路存在差异。 我猜是 TX+、TX-上的电路用于定义收发器的共模电压。 我不确定接收侧电路。

    总之、KSZ8041侧的电路与 DP83822所需的电路相同。 在 AFBR5972方面、您必须与 Avago 联系才能了解要求。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    如果您的目标是帮助我、让 TI 销售更多芯片、那么您能找出答案并告诉我会很好。  

    谢谢。

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    如果可以、我一定会提供帮助。 不过、光学侧的电路在很大程度上取决于光学收发器的内部实现方式。

    很难从这些光收发器的数据表中猜测内部实施。

    因此、只有了解光学收发器内部设计实现的人员才能评论该电路。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:  

    可以帮帮我吗?

    谢谢。

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    很抱歉、但我不能基于 AFBR5972内部实施来确定电路实施。 这可能导致我方面的结论不正确和执行错误。

    在 DP83822端、您可以使用与 KSZ8041端相同的实现。

    --
    此致、
    Gokul.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下链接中的文档第6页介绍了 AFBR-5972Z 的内部配置。

    https://www.farnell.com/datasheets/1870313.pdf

    这是否有助于您确定  DP83822IF 如何以最佳方式连接到 AFBR-5972Z?

    谢谢。

    格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg:

    在 AFBR5972的 TX+、TX-上有10k Ω 的上拉和下拉电阻。 我知道它们用于设置 TX+和 TX-引脚的共模电压。
    我不确定如果我们不安装这些电阻会发生什么情况。 是否始终需要使用它们、或者它们仅用于与 KSZ8041和 IP101G 兼容? 只有 Avago 的人能够回答这一问题。

    在 RX+和 RX-引脚上、150欧姆的下拉电阻对我来说是非常奇怪的。 这是否意味着 AFBR5972内有一些电阻、这些电阻相当于每个引脚上的有效阻抗为50欧姆?

    我不知道 AFBR5972上有很多我不知道的变量、所以我不能在 AFBR5972侧建议或签核电路。 因此,我推回来与阿瓦戈的人接触。

    --
    此致、
    Gokul.