This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:关于评估模块(EVM)

Guru**** 2512585 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, TSER953, TDES954, DS90UB954-Q1EVM, DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1277422/tdes954-about-evaluation-module-evm

器件型号:TDES954
主题中讨论的其他器件:TSER953DS90UB954-Q1EVM、DS90UB953-Q1EVM DS90UB953-Q1、DS90UB954-Q1

您好、感谢您的支持。

我想了解一下 TDES954和 TSER953评估板的情况。

 TDES954的器件 ID 为"DS90UB954-Q1EVM"、 TSER953的器件 ID 为"DS90UB953-Q1EVM",这是否正确?

我对器件 ID 有一些担忧、因此在  您的网站上有一个描述是 FPD-Link III。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TDES954与 DS90UB954-Q1器件引脚对引脚兼容。 TSER953器件和 DS90UB953-Q1器件也是如此。 可以购买 DS90UB954-Q1EVM 和 DS90UB953-Q1EVM、然后将 IC 替换为 TDES954和 TSER953 IC。

    尚未专门为 TDES954和 TSER953开发单独的 EVM。

    此致!

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的潘先生:

    感谢您的提示回复。

    我理解您的信息。

    此致、