This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:应用问题

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1283054/dp83849c-application-issues

器件型号:DP83849C

您好!

  "偏置电阻器连接:4.87 kΩ 1%电阻器应从 RBIAS 连接至 GND"。

使用 DP83849或 DP83822、由于不常用4.87k 1%电阻器、是否可以使用4.85k 1%电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    是的、4.85k 1%的电阻器足够接近、因此不会出现问题。

    此致、

    阿尔瓦罗