This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:原理图审阅

Guru**** 1867270 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD1LIN24-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1282451/tlin1028-q1-schematic-review

器件型号:TLIN1028-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD1LIN24-Q1

您好!

 我获得了以下原理图、我将与此平行对其进行审阅。 如果看起来不错、请告诉我。  


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikola,

    通常、LIN 总线需要标称值为220 pF 的电容。 它可能位于原理图上的其他位置、因此请确认是否包含该图。

    此外、我假设这是一个响应者节点、因为收发器外部没有指挥官节点上拉、但值得确认一下、以确保正确。

    如果客户对额外的 ESD 保护感兴趣、请记住为此需要 ESD1LIN24-Q1。

    此致!

    丹尼