请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA39306 主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66、 SN74AUC2G66
尊敬的 TI 团队:
我想以相同的不同类型电压电平在 I2C 器件之间执行切换。
使用 TCA39306进行 I2C 开关时、是否可以通过图中所示的连接实现开关?
此致
直树市

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我想以相同的不同类型电压电平在 I2C 器件之间执行切换。
使用 TCA39306进行 I2C 开关时、是否可以通过图中所示的连接实现开关?
此致
直树市

该电路将起作用。 (在开关配置中、只有 EN 的电压很重要。 Vref1和 Vref2之间不会有电流流动、所以200 kΩ 电阻器和 Vref1/2连接不是必需的。)
像 SN74LVC2G66/SN74AUC2G66这样的普通开关会更简单、更便宜。
你好、Naoki、
在此特定设置中、TCA39306将用于开关配置模式。 电压是相同的、因此没有电流按照 Clemen 的建议从 VREF2流向 VREF1。
此设置应该可以正常工作、EN = 1.8V、这会将内部 passFET 的栅极电压设置为1.8V。
此致、
泰勒
尊敬的 Clemens 和 Tyler:
感谢您的答复。
我将使用此图作为进一步研究电路的基础。
此致、
直树市