This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车类以太网桥接器88QB5224

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1290823/automotive-ethernet-bridge-88qb5224

大家好、

我们是否有解决方案可以替代 Marvell 以太网桥88QB5224?

用于车载视频分发的 MarvellRegistered88QB5224汽车以太网桥

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很遗憾、我们以太网产品系列中的产品不支持 MIPI CSI-2。 可能有一个 FPD-Link 解决方案。 在 FPD-Link 中循环。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否为所需的应用共享以下参数?

    • 水平分辨率
    • 垂直分辨率
    • CSI-2数据类型  
    • 帧速率
    • 系统中的成像器数量

    借助这些参数、我们可能会提供可用于系统的潜在串行器和解串器。

    此致!

    佐伊