This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:TDES960和 TSER953的 Linux 接口驱动程序

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES960
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1285672/tdes960-linux-interface-driver-for-tdes960-and-tser953

器件型号:TDES960
主题中讨论的其他器件:TSER953

您好!

我的客户需要在 Linux 系统中使用 TDES960和 TSER953来设计原型。
他们正在寻找 Linux 接口驱动程序(示例代码)。 我们有什么这样的事情吗?

此致。
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    如果它们捆绑到正确的模式、则 TDES960和 TSER953上的数据应进行链接。  

    您还在寻找其他哪些代码?  

    格伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    很抱歉我的回复太晚了。

    他们需要通过 I2C 读取/写入内部寄存器。
    有什么事吗? 如果您没有 Linux 驱动程序、任何示例代码都很有用。

    此致、
    奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba:

    感谢您的跟进。 关于示例代码、TSER953和 TDES960的数据表中提供了多个不同代码示例、可为客户提供帮助。 这些内容主要包含在数据表的详细说明部分。

    此致!

    托马斯