This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:某些 AM26C31未正确生成输出

Guru**** 2207170 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E, AM2631
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1293858/am26c31-some-am26c31-is-not-producing-the-output-properly

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31EAM2631

您好!

我们在产品中使用了增量编码器。

编码器供应商正在使用 AM26C31。

在我们的运动控制板中、 编码器的接口原理图如下所示。  

固定距离行程的正确编码器计数如下(QA、QB) 。 如果我们在屏幕截图的右侧看到事件、则给出50.456K 上升沿。

 我们看到一些故障单元丢失编码器脉冲  

对于故障编码器、屏幕截图如下所示。  如果我们在屏幕截图的右边缘看到事件、则只给出18.742K 的上升沿。 但电机移动到了相同的距离、并使用激光距离传感器进行了确认。

 

因此很明显编码器模块中的 IC AM26C31 的行为不是。

这可能是由于长期故障或某些原因造成的、因为设备正常运行、现在出现了这些问题。

上面的接收器接口电路是正确的。 有什么因素可能会损害 AM26C31吗?

您的输入非常重要、因为此问题导致生产停滞。  

此致

苏布拉马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramani:

    我不确定您是否附上了错误的原理图-但器件型号不同 、AM26C31是5V 器件-因此如果 AM26C31 (即 IC)使用了相同的设置、在3.3V 下无法正常工作。 U19和 U20是 AM2631的各通道)适当的3.3V 选项是 AM26LV31E、它实际上只是当前器件的3.3V 版本。 在3.3V 下使用器件可能会在运行中出现问题-因此这是我的主要关注点。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知-但如果 AM26C31以原理图所示方式使用、则主要问题是电源电压。我建议您看看 AM26LV31E、因为该器件是用于3.3V 的器件。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

     编码器使用  AM26C31。

    随附的原理图用于接收编码器脉冲并转换为 MCU 兼容信号。  

    有时、编码器(AM26C31) 提供了错误的脉冲。  

    我们查看了120欧姆区域的差分信号。 即使这样也是不对的。 下面是来自 AM26C31的差分信号、

    但是、在发生此故障之前、这些装置已运行了很长时间。  

    连接的接口电路对于 AM26C31是否正确?

    我想知道上述主题中给出的接口电路是否会导致 AM26C31的长期故障。  

    此致

    苏布拉马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接收器电路看起来正常。

    但这并没有告诉我们有关发送器的任何信息。 请展示编码器的原理图、以及同时显示 A 输入和 Y/Z 输出的示波器迹线。 (AM26C31不可能在某些输入边沿上切换;A 输入信号已经错误的可能性更大。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Subramani,

    如果没有该部件、我无法诊断原理图。 您在这里展示的是接收器、而不是 TI 的器件。  

     

    因此、我需要您声称是问题所在的原理图、而不是附带示波器截图。  

    此致!

    帕克·道德森