请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSER4905 主题中讨论的其他器件: TDES9640、TSER9615
大家好、
我们是否已建议将 DES 器件与 TSER4905进行配对? 请与我们分享一些信息,谢谢。
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Casey:
感谢反馈、客户仍有以下问题、请帮助检查:
谢谢。
Jacky、
我们计划很快将初始化代码示例添加到 MySecure 文件夹中、但与此同时、请给我发送一封电子邮件、我会将其转发给您。
对于串行器(连接到成像仪)、 目前我们仅拥有兼容 DPHY 的解决方案。 我们建议的器件是 TSER9615、它可通过4个通道支持 DPHY @ 1.5Gbps/通道、实现总计6Gbps 的视频吞吐量。 根据成像仪配置和数据格式、您可以使用 TSER9615。我建议咨询您的图像传感器供应商、看看他们在此应用中是否能够以<= 1.5Gbps/通道的速率支持 DPHY。
成像仪-> TSER9615 -> TDES9640 -> CSI-2输出
此致、
凯西