主题中讨论的其他器件: THVD1520、 SN65HVD3088E
大家好、
我有一个问题、因为我知道 SN65HVD3088是一款旧器件。 我建议使用 THVD1550代替竞争对手。 SP485EEN.
除了 ESD 和速度外、THVD1550和 SN65HVD 之间有何区别? 因为价格差距很大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有一个问题、因为我知道 SN65HVD3088是一款旧器件。 我建议使用 THVD1550代替竞争对手。 SP485EEN.
除了 ESD 和速度外、THVD1550和 SN65HVD 之间有何区别? 因为价格差距很大
交叉参考搜索显示采用的是10Mbps THVD1520。 (THVD1520具有同样或者更好的针对接触放电和 HBM 的 ESD 保护。)
尊敬的 Jimmy:
因此、除了速度和 ESD 等级外、还有 一些其他的关键区别因素:
THVD1550可处理一个更高的温度范围:-40°C 至125°C、而不是 SN65HVD3088E 所规定的-40°C 至85°C。
2. THVD1550在 A/B 引脚上具有更高的故障保护等级-它为+/-18V、而 SN65HVD3088E 的额定电压仅为-9V/14V。
THVD1550具有更大的共模额定值-+/-15V、而 SN65HVD3088E 具有标准-7V/12V
4. SN65HVD3088E 最近进行了重新设计、这有助于降低其价格。
从本质上讲、THVD1550更强大、这解释了价格方面的主要差异。 由于生产基地迁移、旧器件最近也进行了重新设计、从而可以获得稍便宜的器件。
尽管如此-如果价格是主要问题、SN65HVD3088E 今年刚刚进行了重新设计-我们在去年夏天发布了更新。 因此、如果客户不需要更高的速度、更高的温度范围或增强的保护、SN65HVD3088E 仍然是许多标准 RS 至485应用的出色部件(如果客户使用 SP485、则可能真的只需要标准 RS 至485器件)
如果您有任何其他问题、敬请告知!
此致!
帕克·道德森