This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:为 RS 至232和 RS 至485半双工使用相同的两个引脚- I 可以将 R1和 R3短路吗?

Guru**** 2511645 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1305399/thvd4431-using-the-same-two-pins-for-rs-232-and-rs-485-half-duplex---can-i-short-r1-and-r3

器件型号:THVD4431

您好!

(我很可能缺少数据表中明显的内容。)

我想在以下应用中使用 THVD4431:D-Sub 连接器的相同两个引脚必须分别充当 RS–485 A 和 B 或 RS–232接收和发送。

在 RS 至485半双工模式下、L2和 L3连接到 R1和 R2。
在 RS -232模式下、L2也连接到 R2 -但 L3现在连接到 R3。

是否可以如下图所示短接 R1和 R3? 在 RS–232的情况下、我可以忽略 L1上的信号、但我能否确保在 THVD4431处于 RS–485半双工模式时 R3为高阻抗并且不会对总线造成混乱?

或者是否有更好或更明显的方法来实现相同的结果?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    因此、问题是 RS -232是点对点的、此设置本质上强制"R3"上的驱动器驱动2个接收器、而不是预期的1个。  

    RS -232驱动器旨在驱动 RS -232接收器、该接收器的输入阻抗不低于3000欧姆-但通常应为5000欧姆。 问题在于、在 RS -232模式下、驱动器不仅将驱动预期的接收器、还将驱动具有集成标称5k 电阻的"R1"。 因此、并联 RS 至232接收器的2个标称输入阻抗为2.5k、低于所需的3k 最小值。  

    本质上、理想情况下、您会看到比预期更多的衰减并增加驱动器的磨损/损耗、最坏情况下是通信故障。 这种连接很可能不会对 THVD4431造成立即损坏、但您可能会看到 RS 至232通信失败的问题、并且会由于 RS 232驱动器无法预测会产生如此大的电流消耗、因此会增加器件的磨损。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的及时回复! 虽然这不是我所希望的答案,但至少我现在很清楚,这不是走的路。 非常感谢您为我节省了很多人力资源。 我很感激!

    此致、

    马德斯